请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
大家好、
我 使用 INSTASPIN-FOC GUI 运行 DRV830x-HC-C2-KIT。
我对 motorware_1_01_00_18实验解决方案有以下疑问:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs。
实验名称:Lab1b
我执行了以下步骤:
- 在 CCS 菜单中点击 Tools -> Graph -> Dual Time。 单击 Import (导入)按钮并从"..\sw\solutions\instaspin_foc\src\proj_lab01b_d1&d2_1.graphProp.”中选择适当的单时文件或双时文件
- 在 CCS 菜单中点击"Tools"->"Graph"->"Single Time"。 单击 Import (导入)按钮并从"..\sw\solutions\instaspin_foc\src\proj_lab01b_d3_1.graphProp.”中选择适当的单个或双时间文件
按照这些 步骤操作后、我在图形窗口中看不到任何波形。
除了上面的问题,我有1个查询。 项目中使用 FPU 和使用输出 FPU 实验室之间的性能差异是什么。
提前感谢。