This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:EPWM 同步和相移

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234933/tms320f28335-epwm-synchronization-and-phase-shift

器件型号:TMS320F28335
嗨、我想同步;
EPWM1 (主器件)- EPWM2、
EPWM3 (主器件)- EPWM4、和
EPWM5 (主器件)- EPWM6 模块、并 在 F28335 DSP 中应用相移。 如何实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以进行同步

    EPWM1 (主器件)- EPWM2、  

    EPWM4 (主器件)- EPWM5、 但我需要另外一个 ePWM 对。  F28335不具备此特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cagdas:

    这是 F2833x 的当前同步方案。 可以同步 EPWM1 - EPWM2、EPWM2 - EPWM3、EPWM4- EPWM5

    这适用于您的配置吗?  

    要获得同步、您可以按照标题"控制具有相同频率的多个降压转换器"/下的示例3-10代码片段中的方法进行操作

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我不认为同步输入和输出使用同一个模块。 谢谢、我会尝试一下。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cagdas:

    如果这回答了您的问题、您可以将此帖子标记为已解决吗

    此致!

    Ryan Ma