This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否可以连接 XDS200 SCI 接口?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234729/tms320f28379d-xds200-sci-interface-connections-possible

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

各位专家、您好!

是否可以使用 XDS200调试器连接 SCI 端口、就像中在 LAUNCHXL-F28379D 上实现的串行接口一样?

我们计划  随20引脚隔离适配器( https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-isolation/iso20-pin)一起购买 USB200 (https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-emulators/usb200 )。

如果我们也可以拥有串行端口就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS200调试器不支持串行 COM 端口。 您可以考虑使用 XDS110调试探针、因为它具有一个单独的连接器、该连接器会提供用于连接到目标的 UART 引脚。 请注意、在这种情况下、您需要单独的隔离解决方案。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gus、那么如果使用 XDS110、是否有现成的解决方案可以在一个 PCB 中隔离 JTAG 信号和串行信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Blackhawk 生产的相同隔离适配器。 这来自他们的网站:

    "这些适配器可与大多数 JTAG 仿真器配合使用、包括 XDS100、XDS110、XDS200、XDS510、 XDS560和 XDS560v2模型。"