This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:由于180_HSEC8_DV_pinout_Rev_F 文件的混淆、无法在 TMDSHSECDOCK-rev F 上找到物理引脚

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280049C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232692/tmdscncd280049c-cannot-find-physical-pins-on-tmdshsecdock-rev-f-due-to-confusion-from-180_hsec8_dv_pinout_rev_f-file

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在 为 PSIM Simcoder 生成的代码找出 TMDSHSECDOCK-rev F 集线站上的相应物理引脚时遇到问题。 在 PSIM 的硬件配置窗口中(如下面的屏幕截图所示)、 解答3 如所示 基于 ADC 的输入 。 但是、我在 dockstation 中找不到相应的引脚、因为在中 180_HSEC8_DV_PINOUT_Rev_F 文件、没有这样的 A3、也没有 ADC3!


我在 GPIO 引脚上也存在与 PSIM F28004x 配置中相同的问题 GPIO0:  GPIO1、 GPIO2、GPIO3  如所示 PWM  (下面还附加了屏幕截图)、我仍然不知道   文档工作站上的 GPIO0、GPIO1、GPIO2、GPIO3在哪里、因为数字引脚在 180_HSEC8_DV_PINOUT_REV_F 文件中没有编号。

我的问题是:

-是否有任何其他的引脚分配映射文件,我可以检查?

-如何将 PSIM 卡式编码器的引脚配置与 TMDSHSECDOCK-rev F 的扩展坞配置相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    请参阅此处的坞站 Rev-F 引脚排列:  C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf

    同样、在此处查找特定于 F28004x 控制卡的120引脚排列:  C:\ti\c2000\c2000Ware_4_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\A

    这将解析您在 F28004x 控制卡和 Rev-F 集线站之间的疑问。 我不确定 PSIM 模拟器生成的代码、因为此类查询转发给 PSIM 团队。  

    此致!

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Uttam。 我根据您建议的引脚分配映射文件测试了控制卡、它工作正常。