This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IPD、HFI 和 AFSEL 的实现

Guru**** 2537420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216345/implementation-of-ipd-hfi-and-afsel

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
您好!
我在  设计中使用的是 DRV8350FHRTVR 电机驱动器和 F280041CRSHS 微型器件。  我们目前正在 使用 InstaSPIN-FOC  控制无传感器 BLDC PM 电机。  我们在改进电机启动时遇到问题、我阅读了一些有关改进电机启动 的旧博客和 E2E、见下文。   对于如何顺利开始使用 IPD、HFI 和 AFSEL、有很多讨论:
我在实现这些功能和充分利用 TI 软件选项方面需要帮助。  是否有人可以帮助解决这个问题?
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1 -注入电流是 IPD、正确吗?  
      -您设置为0.0的角度?
         我想这不是 IPD
         如果它不是 IPD 角度、则它是 Instaspin 启动的默认起始角度吗?

    否。 在 d 轴上注入恒定电流以强制转子角度处于零位置。 帕克和伊帕克转子的电角。

    您是否使用我的 IPD 代码在实际电机上测试过此项?

    否。 我不确定您的 IPD 库是否有效。 看起来 IPD 库不使用原始实验中的 SVPWM 模块。 您可能只需要共享 IPD 库及其源代码。 我只需要将其移植到示例实验中进行测试。 您与我分享的项目似乎添加了许多系统控制代码。

    是否将 IPD 角度添加到0.0,然后应该是正确的起始角度?

    否。 直接使用来自 IPD 的角度以避免对齐过程。