请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
大家好、
我 使用 INSTASPIN-FOC GUI 运行 DRV830x-HC-C2-KIT。
我对 motorware_1_01_00_18实验解决方案有以下疑问:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs。
实验名称: 实验20, 实验21
这两个实验不在微控制器上进行调试并且不运行程序。
没有 针对实验20和实验21的实验过程。
我如何调试这两个实验?
提前感谢。