请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我们注意到、如果没有提供足够的直流母线、电机转速将被封顶、您能解释这两者之间的关系吗?
例如:
假设我将基本 速度设置为250 Hz (8极电机达到3750 RPM)
对于30V 直流母线、如果 speedRef 为1.0pu、达到3750RPM。
但现在、如果我将直流母线速度降低至、例如20V、即使 speedRef 设置为1pu、也无法达到3750RPM。
您能解释一下 直流母线与可实现的最大速度之间的关系吗?
谢谢。
AK