主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV
II AM 使用通用电机实验室参考设计 https://www.ti.com/lit/spruj26。
我的电机正常运行2.5.4.3段所述的电机识别过程。 它开始旋转、并达到预期的60Hz 速度。 然后根据6更新这些值。 同一段中的不同段落。
当我替换新值并尝试运行电机时、它以非常低的速度旋转、保持在1Hz 以下。
我可以尝试调整哪些参数来使电机以所需速度旋转?
请注意、参数 Ls_d_H 和 Ls_q_H 的测量值均为 9.999997e-07、这使我认为电机识别期间无法正常运行。 但是、识别电机以设定的速度旋转期间、不会旋转、但在正常运行期间、不会旋转。
感谢您的帮助。
M·瓦尔