This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:闪存编程期间出现调试问题错误。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241864/tms320f280023-debug-problem-error-during-flash-programming

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好

我是 hitesh。 我使用的是  TMS320F280023微控制器。  调试程序时出现问题、代码构建成功、但在调试模式下无法正常工作  

 

C28xx_CPU1:闪存编程期间出现错误。 地址0x000850A0、FMSTAT (某些器件上的 STATCMD) 0x00000030
C28xx_CPU1:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:D:\User\SVN project\UPS_FW\UPS_test - v.0.5 Test\Project\F28002x_RAM\UPS_f28002x.out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存编程期间出现错误。 地址0x000850BC、FMSTAT (某些器件上的 STATCMD) 0x00000030
C28xx_CPU1:请确保您正在编程的存储器位置尚未进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在尝试加载哪个程序?  

    您能否尝试从 C2000Ware (闪存配置)加载其中一个 driverlib 示例?

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此错误源自 Solarlib_IQ。

    如果我不使用 SOLAR_IQ 库中的1相位拼写、则我的代码可以正常运行。

    我将使用3相拼写而不是1相拼写、然后我的代码也能正常使用。

    D:\User\SVN project\UPS_FW\UPS_test - v.0.1ph\Source\include_files\Solar\include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定这可能是什么原因造成的。 由于它是一个自定义代码、所以您 必须 在结束时对其进行调试。

    此致

    西达尔特