主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 DRV8301-Q1、、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
尊敬的支持团队:
根据印度德里当地支持团队的讨论和建议、我们使用
TMS320F2800157-Q1 + DRV8301-Q1
我们想知道开发流程。
=> C2000Ware_MotorControl_SDK (4.02.01.00)、它具有可用于我们选出的器件 F2800157的 SDK。
查询:
为了针对特定电机进行调节(为速度和电流环路设置 PI 控制器的增益)、我们应该怎么做。 它是否支持 Instaspin_Universal FOC GUI? 因为无论如何、我们需要一些 GUI/软件工具来查看估算参数、并更新速率和电流的增益变量。
如果没有支持、那么我们如何进行调整、过程是怎样的? 可以通过 Instaspin_Universal 与 CCS 的自定义集成来实现!
您是否认为可以考虑入围的 TMS320F2800157-Q1 + DRV8301-Q1组合? 我们希望未来使用可支持 ASIL B 的最新器件。
请提供建议。
此致
阿什什什