This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在 SRAM 中使用调试时出现28335错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246431/tms320f28335-28335-error-occurs-when-using-debug-in-sram

器件型号:TMS320F28335

C28xx:CPU 复位失败:(ERROR -1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:Trouble Reading 寄存器 PC:(ERROR -1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:在读取寄存器时遇到问题 ST1:(ERROR -1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:GEL:执行 OnReset (-1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
在(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:322]
在 C28x_Mode ()下[F28335.GEL:38]
在 OnReset (-(1))时
C28xx:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:复位失败:retcode=-1
at GEL_Reset ()[F28335.GEL:96]
在 OnTargetConnect()上
C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28335)、与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:CPU 复位失败:(ERROR -1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:Trouble Reading 寄存器 PC:(ERROR -1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:在读取寄存器时遇到问题 ST1:(ERROR -1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:GEL:执行 OnReset (-1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
在(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:322]
在 C28x_Mode ()下[F28335.GEL:38]
在 OnReset (-(1))时
C28xx:GEL:调用 OnPreFileLoaded()时出错:复位失败:retcode=-1
C28xx:在长度为0x2的页0上的0x0写入存储器块时出现故障:(ERROR -1137 @ 0x6)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:文件加载程序:验证失败:目标写入0x000000@程序失败
C28xx:GEL:文件:E:\V101\Example11\AIC32_bell_9018\Debug\AIC32_bell_9018.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 Code Composer Studio 项目中打开目标配置文件并选择"Test Connection"按钮? 请发布该测试的输出、因为它将帮助我们确定出现了什么问题。

    此致、

    本·科利尔