This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28066:Timer0中断不能被屏蔽

Guru**** 676280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248598/tms320f28066-timer0-interrupt-cannot-be-shield

器件型号:TMS320F28066

大家好、

1.我的客户在全局中断屏蔽函数中使用了 DINT。 但是、为什么 Timer0中断不能被屏蔽?

#define  DINT   __asm(" setc INTM")

2. 当函数指针被用来在代码中跳转时,代码不会正常跳转,但是进入一个非法中断:

#define APP_ENTRY_ADDR 0x3D8000

DINT;
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
((void (*)(void))(APP_ENTRY_ADDR))();

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

        很抱歉、我不理解您的问题。 您是否说即使在内核级别禁用了中断、y 设置 INTM = 1、Timer 0中断已成功置位? 这不可能发生。 您是否通过 CCS 检查 INTM 位的值?

    2.  当函数指针用于跳进代码时、代码不会正常跳转、而是输入一个非法中断:

    您的帖子中几乎没有任何信息可以了解可能发生的情况。