This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:工程未显示在构建列表中

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249397/tms320f28379s-project-does-not-show-up-in-build-list

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我有一个构建良好的新项目。  但是、当我单击"Project"->"Clean..."时、该对话框不会显示在"清理"对话框中。  我犯了什么错?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    该项目是在当前工作区中(已复制或在此处创建)、还是引用位于文件不同部分的项目? 如果它实际上不在您的工作区中、这可能是它未显示的原因。 另外、请告诉我您正在使用的 CCS 版本以及项目文件类型是什么、以防此类问题无法解决。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

                    抱歉。  应在第一篇文章中包含 CCS 版本。  它是10.4.0.00006。

     我们的项目和工作区是相互独立的。  我已经将许多工程加载到 CCS 中、它们都显示在 Project Explorer 中。  但当我点击 Project->Clean…时,只有一个项目无法显示。

                    "项目文件类型"。  我不确定您的需求。  您是否正在查找源文件类型?

     谢谢!

     据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    我们的项目和工作区相互独立。

    我不知道 Project > Clean Window 是如何提取 可清除的项目列表的、我将请另一位专家回答此问题。

    "项目文件类型"。  我不确定您的需求。  是否正在查找源文件类型?

    这是指您具有明显较旧的 CCS 版本、因为您具有10.0、则这不相关。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    但是当我单击"项目"->"清除..."时、清除对话框中不显示。

    如果您在 Project Explorer 中右键点击工程并在上下文菜单中选择"Clean Project"、您是否能够成功清理工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 让我单击它、但我看不到任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供项目文件夹以便我更深入地了解一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我需要将我们的 IP 发送给您。

    所以我采取了一种不同的方法,并发现在.cproject 文件中 enableCleanBuild="false"已被添加到以<builder buildPath=开始的行中。  我猜、对话框中有一个复选框是意外设置的。  你知道我能在哪里找到它吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我找到了。  它位于 Properties 的 Build 部分的 Builder 选项卡中。

    谢谢。