主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好、E2E 专家!
你好。
我使用的是 F280049。
我使用 OTP 锁定了闪存和 RAM
然后执行。 程序正在运行、我能够使用 CCS 和 UniFlash 连接到该单元
我已更改 OTP 密码。
程序仍在运行
但现在我无法使用 CCS 或 UniFlash 连接单元。
我收到了以下消息:
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1156 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制唤醒器件、然后重试操作。 选择"否"可在不唤醒器件的情况下重试操作。 (仿真软件包9.4.0.00129)
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -2134 @ 0x0)无法控制器件执行状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.4.0.00129)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:无法写入0x0005F412@数据:目标未连接
在 ((int) 0x5F412)=0x0003 [f280049.GEL:83]处
在 OnTargetConnect()上
此致、
CSC