This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何确定 PSIM 中的 SPI 输入块的参数以连接 SSI 位置编码器?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251264/tms320f28335-how-to-determine-the-parameters-of-spi-input-block-in-psim-to-interface-ssi-position-encoder

器件型号:TMS320F28335

您好!

我正使用 F28335 DSP 的 SPI 引脚来读取编码器的 SSI 输出。 为此、我将使用收发器 IC 连接 SSI 编码器的差分输出信号(时钟信号和数据信号)和 DSP 的 SPI 引脚。  使用的编码器没有增量轨道。 我的问题是如何在 PSIM 中确定 SPI 输入块的参数;尤其是启动初始命令值、接收到的数据命令、数据位位置、SPI 初始命令值。

 感谢您的支持。