This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:DSP/BIOS 升级和/或从 CCS 4.x 到 CCS v 12.x 的项目迁移

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251959/tms320f28335-dsp-bios-upgrade-and-or-project-migration-from-ccs-4-x-to-ccs-v-12-x

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

之前的回复没有帮助。

我在 CCS 版本中构建项目时出现此错误  12.3.0.00005.

"这个项目使用一个当前未安装的 DSP/BIOS 工具版本创建:5.41.10.36。 请安装此版本的 DSP/BIOS 工具、或者将项目迁移至受支持的版本之一。"  

该工程最初基于 CCS 版本4.2.3.00004构建。

现在,什么是最好的和风险最低的路径前进?  要安装 BIOS 并将其升级到更新版本、以及在 CCS 12.x 中构建或迁移项目?  对于这两种情况,我都需要从站点下载任何文件(如适用)以及升级或迁移过程。  我在 CCS 菜单中找不到任何可以执行此操作的内容。  "Project > Properties > DSP/BIOS version:"(项目>属性> DSP/BIOS 版本:)我只能看到5.41.10.36的下拉选项。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了 DSP/BIOS 5.41.10.36? 如果 需要、可以在此处找到下载页面 。 安装完成后、在 CCS 中、依次转到"Window"->"Preferences"、然后选择 Code Composer Studio"->"Products"。 确保发现路径列表中包含您安装 BIOS 的路径、然后点击 Refresh 按钮查看 CCS 是否可以找到该路径。 选中复选框并单击"Install"。

    我希望这能清除错误、但它有可能不再与 CCS 的最新版本兼容。 我们不再真正为新项目推荐 BIOS、因此我不太愿意推荐迁移到较新的版本。 FreeRTOS 现在是我们建议使用的 RTOS。 如需了解、可在内核目录中的 C2000Ware 中找到我们的端口。

    惠特尼