主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、、 TMS320F28377D
您好!
我正在尝试配置 USB 模块、以实现从控制卡到主机 PC 的大数据传输、反之亦然。 我浏览过 TRM 文档、了解了 USB 模块。 之后、我尝试查看提供了 C2000软件包的 USB 器件批量示例。 我 想知道
1.如何工作
2.我必须遵循哪些具体步骤才能在我的电脑上使用它
3. 在 PC 端需要执行哪些步骤
4.控制卡侧需要执行哪些步骤
请向我提供相关信息或流程图、以便可行
此致、
德巴希什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试配置 USB 模块、以实现从控制卡到主机 PC 的大数据传输、反之亦然。 我浏览过 TRM 文档、了解了 USB 模块。 之后、我尝试查看提供了 C2000软件包的 USB 器件批量示例。 我 想知道
1.如何工作
2.我必须遵循哪些具体步骤才能在我的电脑上使用它
3. 在 PC 端需要执行哪些步骤
4.控制卡侧需要执行哪些步骤
请向我提供相关信息或流程图、以便可行
此致、
德巴希什
Debashish,
C2000Ware 中包含两个 USB bulk 示例- usb_ex4_dev_bulk 和 usb_ex9_dev_bulk_throughputh 。
usb_ex4_dev_builk 示例演示了器件模式下 的 USB 与主机之间传输批量 DATAR。 您可以使用 CCS 在设备上编译和加载二进制文件。 在 PC 端、"usbulk_example.exe"提供的实用程序位于 \utilities\tools\f2837xd\USB_bulk_examples\Release 文件夹。 通过 CCS 运行程序时、可以在命令提示符下运行该可执行文件。 它接收通过主机(命令提示符)输入的数据、并 回显所有字符交换的大小写。
与 usb_ex9_dev_bulk_throughputh 示例相似,提供了一个实用程序 \utilities\tools\f2837xd\USB_Bulk_example_throughput\Release 文件夹。 此示例 提供批量数据传输的吞吐量数。
希望你的问题是这样的。
此致
西达尔特
尊敬的 Siddarth:
非常感谢您的回复。
但示例(usb_ex4_dev_BULK 和 usb_ex9_dev_BULK_throughputh)是为 TMS320F28377D 目标板构建的、但我使用的是 TMS320F28379D。 因此、如果我根据我们的目标板修改该示例、并且所有函数 API 都与示例代码中编写的相同。
1.是否可以使用原始 文件?如果可行,此时可以使用实际的 usb_bulk_example.exe 文件,或者我们必须为新项目再次构建另一个.exe 文件?
2.修改现有项目时应注意哪些事项?
请提供您的宝贵 建议。
此致、
德巴希什
您好!
感谢您的答复。
如您所述、"usb_ex1_dev_serial"示例在器件模式下工作、并且在 PC 端、当我们使用 USB 电缆连接控制卡和 PC 时、可以看到一个 COM 端口。 但在该示例中、 SCI-A 用于串行通信。 但我不想使用 SCI。
1.如果没有 SCI、USB 是否可以 在 PC 上配置为 COM 端口且可见?
2. 如果 USB 只能 配置,我应该做什么进一步处理?
3.请您解释一下我们为什么在此示例中使用另一个模块 SCI?
谢谢、此致、
德巴希什