This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在 eQEP QS 设置中配置 ADCSOCA/B 的源(ePWMx)?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250942/tms320f28388d-how-we-configure-a-source-epwmx-of-adcsoca-b-in-eqep-qs-setting

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的专家:

F2838x 技术参考手册(spruii0d.pdf)在下图中显示了选择 QI 和 QS 源。

然而 eQEP 章节(第27章)没有描述关于 ADCSOCA/B 的更详细的信息。  

ADCSOCA/B 与下面的 ADCSOCA/B 相同?

第17章显示了下面的图表。 但在 ePWM X-BAR 寄存器中没有与寄存器相关的 eQEP。

图17-5 ePWM 和输出 X-BAR 源

可在 SyncSockRegs.ADCSOOUTSELECT 寄存器中选择 ADCSOCx 源。

在 X-Bar 模块中、用户必须将带有输入信号的源信号连接到外设。

我没有找到寄存器等任何寄存器。

您能告诉我们用户应该设置哪些寄存器吗?

此致、

秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidehiko:

    图17-5中 EPWMXBAR 和 eQEP 之间的连接仅适用于 QEPBSEL 和 QEPASEL。 QEPSTROBESEL 在此处定义:

    ADCSOCOUTSEL 应用于配置 ADCSOCA 和 ADCSOCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的评论。

    3 eQEP 直接接收 ADCSOCA/B 信号、而不是通过 ePWM X-Bar。

    是不是啊?

    此致、

    秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidehiko:

    eQEP 模块以两种不同的方式接收 ADCSOCA 和 ADCSOCB 信号。 一个通过 EPWMXBAR、另一个通过直接连接、如图27-13中所示。 您最近的回复中的图与 eQEP 一章中的 eQEP 输入表相关联、其中 EPWMXBAR 输出是 eQEP 模块的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的信息。

    1) 1)通过 EPWMXBAR

    2) 2)直接连接(ADCSOCA 和 ADCSOCB 连接到 eQEP (1、2、3))

    1) 1) 17.2.1 ePWM X-BAR (TRM)中没有关于此连接的说明。

    在我之前的注释中、只有一个图显示了 eQEPx 块。

    您能提供更多信息吗?

    我们应该如何配置以连接此线路?

    2) 2)我知道连接此线路需要2种配置。

    2-a)在 ADCSOCA0中选择源 /ADCSOCB0模块中的 ADCSOUTSELECT  寄存器中选择源

    2-b)在  QEPSTROBESEL 寄存器中选择一个源(ADCSOCA/B)

    此致、

    秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidehiko:

    ADCSOCA 和 ADCSOCB 作为输入通过 XBAR 章节中的 EPWM X-BAR 多路复用器配置表连接到 EPWM XBAR。 然后、PWMXBAR 输出在 eQEP 一章中用作 eQEP 输入源选择表的输入、用于选择 QEPA、QEPB 和 QEPI 的输入。

    除了这个信号路径、正如你所描述的那样、还有由 QEPSTROBESEL 选择的直接连接。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    >ADCSOCA 和 ADCSOCB 作为输入通过 XBAR 章节中的 EPWM X-BAR 多路复用器配置表连接到 EPWM XBAR。  

    在 X-Bar 章节中、ePWM X-Bar 输出8个信号(TRIP4、5、7、8、9、10、11、12)   

    >> 1)在 17.2.1 ePWM X-BAR (TRM)中没有关于此连接的描述。

    这是我的问题。 我们应该如何配置从 ePWM X-Bar 到 eQEP 的输入信号?

    此致、

    秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidehiko:

    eQEP 输入选择表中的 EPWM-XBAR 输出标记为1-8。 这些跳闸名称对应于您在输入 X-BAR 图中看到的跳闸名称。 例如、TRIP4对应于 EPWMXBAR1、TRIP5对应于 EPWMXBAR2、TRIP7对应于 EPWMXBAR3、等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的信息。

    您已提供:

    >图17-5中 EPWMXBAR 和 eQEP 之间的连接仅适用于 QEPBSEL 和 QEPASEL。 QEPSTROBESEL 在此处定义:

    我们如何在  EPWM-XBAR 输出中选择选通事件的源 (标签1-8)。

    此致、

    秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidehiko:

    与输入 A、B 和 I 不同、无法将 EPWM-XBAR 输出连接到选通事件:

    选通输入的唯一选项由每个 eQEP 实例的 GPIO 多路复用器定义。  对于每个 eQEP 实例、选通输入有3个 GPIO 选项。 控制 eQEP 菜单中的引脚配置时、您可以通过 SysConfig 轻松地看到这一点。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢你的帮助。

    我了解如何配置 PWM X-BAR 信号。

    此致、

    秀彦