This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-CMD:EP 文件中>和>>的区别

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256202/tms320f28377d-ep-difference-between-and-in-cmd-file

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

各位专家、您好!

这可能是一个非常基本的语法问题、但在签署到特定 RAM 段时、在.cmd 文件中使用":>"和":>>"有何区别? 它们是否相同?

谢谢。

AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ">"用于指示单个存储器 段、">"表示连接了多个存储器段。

    此致、

    阿米尔·奥马尔