This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何实现在 CLB 中添加两个计数器的值?

Guru**** 2586705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1255194/tms320f280049c-how-to-implement-the-values-of-two-counters-adding-in-clb

器件型号:TMS320F280049C

尊敬的先生/女士:

我希望事件加载值不是一个常数、例如、它是 counter1的当前值 add 1000。

有可能实施吗?

谢谢!

Br

jjl3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 jjl3:

    不能、事件加载值不能是静态值以外的任何值、因为 CLB 无法执行额外/减法。 HLC 控制器具有此功能、但只能操控当前计数器值、匹配1参考和匹配2参考。 您正在使用什么应用、需要满足此要求? 我想您应该只能在倒计数模式下完成逻辑、

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    应用是、

    我想使用一个计数器来测量脉冲的宽度、并 希望将该值添加到一个常量中、作为另一个计数器的匹配基准。

    是否可以通过使用 HLC 功能来实施?

    谢谢!

    Br

    jjl3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ji 先生:

    根据您建议的描述、应该可以使用 HLC 执行此操作。 您可以做的是、让 HLC 事件由您正在测量的脉冲的下降沿触发、然后在该 HLC 事件中、您可以锁存计数器的值、然后使用 ADD 指令将该计数器值与寄存器值相加。 寄存器应填充您要添加的常量值(可以初始化为该值或从 CPU 写入)。 然后、您可以使用 MOV_T1或 MOV_T2命令将该寄存器的值移动到另一个计数器的匹配引用

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!