This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:提高直流和交流侧的 PWM 频率

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253915/tmdssolaruinvkit-increasing-the-pwm-frequency-on-the-dc-and-ac-side

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好、TI。

我有疑问。 我想尝试提高 TMDSSOLARUINVKIT 的直流和交流侧的 PWM 频率。 请告诉我应该注意什么。 我知道、对于更改直流 PWM 频率、我需要增加 Flyback_FREQ 变量、而对于交流侧、则需要 INV_FREQ。 这些值是否应该更改、还是应该更改其他任何内容?

目前、TMDSSSOLARUINVKIT 为:Inv_FREQ = 50000.0而 Flyback_FREQ = 100000.0、但我想将它们从300000.0更改为甚至500000.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以按照指示进行相应的更改。 但逆变器硬件并非设计为在该频率下运行。 如果您有针对这些频率设计的新硬件、则可以相应地更改软件