注:我找不到 TMS320F280015的器件型号 6 但这正是我正在使用/研究的部分。
ePWM 输出可用的频率范围是多少?
ePWM 输出的分辨率是多少?
ePWM 输出可提供的最大电流是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
注:我找不到 TMS320F280015的器件型号 6 但这正是我正在使用/研究的部分。
ePWM 输出可用的频率范围是多少?
ePWM 输出的分辨率是多少?
ePWM 输出可提供的最大电流是多少?
谢谢!
Chris、
PWM 事件的频率由时基周期(TBPRD)寄存器和时基计数器模式控制。 每个步进的时间增量由时基时钟(TBCLK)定义、时基时钟是 ePWM 时钟(EPWMCLK)的预分频版本。
以传统方式产生的 PWM 的有效分辨率是 PWM 频率(或周期)和系统时钟频率的函数: PWM 分辨率(%)= Fpwm /Fepwmclk x 100%。 如果所需的 PWM 工作频率在 PWM 模式下无法提供足够的分辨率、请考虑使用 HRPWM。
您可以在 TMS320F280015x 实时微控制器技术参考手册中的14.4.3部分"计算 PWM 周期和频率"中找到有关每种模式频率计算的更多详细信息。
有关 EPWM 电流输出、请参阅 TMS320F280015x 实时微控制器数据表中的表6.6电气特性。
谢谢。
Prarthan.
Chris、
ePWM 可以使用的最大频率是在 TMS320F280015x 实时微控制器数据表的第6.15.1.2节"ePWM 电气数据和时序"中捕获的50MHz (如果低于50MHz、则为系统时钟)。
根据以下公式、粒度将取决于您正在使用的模式:
fpwm 中的粒度与 所选的 f_TBCLK 成正比(在本例中为120MHz)、因为 TBPRD 值只能以1的粒度变化。
TBPRD =.5*(FTBCLK/FPWM)对于 对称 PWM (上-下计数) TBPRD =(FTBCLK/FPWM)-1对于 非对称 PWM (向上计数或向下计数)
谢谢。
Prarthan.