请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMDSEMU110-U
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
客户现在使用 XDS110 (TMDSEMU110-U)+ Uniflash 对 F280039C 进行编程。
运算符会不时收到此错误消息(如下)、并且 XDS110会被锁存在某种状态、并且无法进一步使用。
操作员必须从 PC 上断开 XDS110 USB 电缆、然后重新连接以解除锁定状态、并消除故障消息。
Question:
1.请您确认哪些情况下会出现此类错误消息?
2.除了"断开并重新连接 USB 电缆"外,是否有其它方法可以提起闩锁并删除错误信息?
3. XDS110探针电源的最大电流是多少?