This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:通过 CMPSS 测量相位

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260256/tms320f28p650dk-phase-mearement-with-cmpss

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

客户需要使用比较器来测量从多个通道耦合到比较器的相位。 重要的是、每个通道通过比较器具有相同的时间延迟(传播延迟)。 数据表中给出的是典型延迟21ns、而不是通道间的变化。 是否提供这些信息?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我对此进行深入研究、我明天会与您联系。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我们没有 为通道之间的变化提供规格、因此我认为最好针对最坏的情况进行设计。 从数据表中可以看出、该值为60ns、但需要的信号链可能比客户使用的要长。

    客户是否计划使用 CMPSS 异步、然后将输出馈送到 ECAP 模块之类的东西? 它们对通道之间传播时间变化的容差是多少?  

    此致、

    本·科利尔