This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针/C28xx:加载程序前必须连接目标。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259565/texas-instruments-xds100v1-usb-debug-probe-c28xx-target-must-be-connected-before-loading-program

我一直在使用 TMDSHVMTRINSPIN 评估板 (F28069)、 编译代码、调试和运行它们、一切都会正常、直到我突然出现以下与 JTAG 未连接有关的错误!

"德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针/C28xx:必须在加载程序之前连接目标。"

我的代码在没有任何错误的情况下编译、但无法对其进行调试会导致出现上述错误。 我检查了电缆、电源和一切都很好。 我还检查了完整性扫描测试、也成功了。 我不知道这里的问题可能是什么。 感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmad、

    专家目前正在度假、请预计明天有空余时回复。

    此致、

    奥普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    您能否尝试右键单击目标配置、然后单击启动目标配置? 然后、您能否右键点击调试菜单中的 CPU1并选择连接选项? 我很好奇、您是否会在执行这些步骤时遇到问题。

    此致、

    本·科利尔