请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好。
TMS320F2803x 技术参考手册中有一节"12.12 SCI 波特率计算"介绍了常见 SCI 位速率的异步波特率寄存器值。 但表中所述的理想波特率很少。 我的问题是关于误差百分比。 我希望波特率为115200、但这种情况下的误差百分比是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
TMS320F2803x 技术参考手册中有一节"12.12 SCI 波特率计算"介绍了常见 SCI 位速率的异步波特率寄存器值。 但表中所述的理想波特率很少。 我的问题是关于误差百分比。 我希望波特率为115200、但这种情况下的误差百分比是多少?
尊敬的 WW:
感谢您的提问。 实际误差百分比可能因系统而异、因此我们不指定这一点。 请参阅此电子邮件主题:
如果您只是想看看实际的波特率是多少、 写入寄存器 ,您可以使用 BAUDH/L 寄存器中的公式来获取 波特率到 BAUDH/L 值 。 然后将这些值 BAUDH/L 到波特率 来获取您设置的实际波特率。
请注意、在这些公式中、它取决于您的 LSPCLK 值、因此请记住这一点。
此致、
文斯