This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:闪存运行

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262270/tms320f28335-flash-run

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、、 C2000WARE

您好!

我之前使用过 TMS320f28379D、其中我用于将连接器命令文件更改为"2837x_FLASH_lnk_cpu1"。 但是、当我使用  TMS320F28335时、链接器命令文件中只有"28335_RAM_lnk"。 如何更改为闪存模式?

谢谢。

Naveed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveed、

    如你所述、F2837xD 的示例工程有几个构建配置、这些配置将选择性地使用闪存或 RAM 链接器。  F2833x 的示例只有 RAM_lnk、在创建这些示例时、我们没有使用构建配置。

    您可以在 C2000Ware C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\device_support\F2833x\common\cm\cmd\ 中没有"RAM"的.cmd 应配置为链接到闪存。

    添加这个链接器.cmd 文件后、您需要排除已经存在的 RAM lnk。  然后、如果需要像 F2837x 示例那样进行切换、您可以设置2个构建配置。  或者、您也可以根据需要仅包含/排除链接器。

    此致!

    马修