This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 TMS320F379D 中、如何检查数据传输速度?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262468/tms320f28379d-in-tms320f379d-how-to-check-data-transfer-speed

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

在 tms320f28379d 的数据表中、速度被指定为12Mb/s 如何验证速度我应该使用哪个示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant 您好!

    您讨论的数据传输速度是多少? 这是通信协议吗(如果是、是哪一种)? 您能告诉我它来自哪个表、或者信息位于哪个页面/部分吗?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 协议、在技术参考手册 www.ti.com/.../spruhm8 页码2561、章节23.2速度被 指定为12Mbps 哪个应用程序验证速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    C2000Ware 中提供了一个批量吞吐量示例(USB_Ex9_DEV_BULK_THROUTDOM)。   

    我们已经能够实现7-8 Mbps 使用 Visual Studio 项目在 Windows PC 上。 这时的限制因素不是器件上的 CPU 利用率或 USB 模块、而是 PC 请求中的数据。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是7-8 Mbit/秒还是 7-8 Mbit/秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    字节/秒7-8 MB /秒

    此致

    西达尔特