This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:VREFHI 用作外部偏移量

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265595/tms320f280034-vrefhi-use-as-external-offset

器件型号:TMS320F280034

您好、

客户希望将 VREFHI 用作电流采样电路的外部失调电压、通过测试、它似乎可以。 这样做有风险吗、它是否是常见用例? 或者、您能为安全地将其用作外部失调电压提供一些建议吗? 是否有任何与此相关的应用手册? 谢谢!

乔伊斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    VREFHI 需要记住的关键是、更好地调节基准电压、ADC 转换中引入的动态误差越小。 如果您的外部偏移输入阻抗非常高、并且预计不会在基准上产生电流负载、那么您可能没问题。 否则、基准上的任何种类的负载都可能影响其对由 SAR ADC 电路产生的快速电流脉冲的响应能力。 通过增加引脚上的电容值、您或许能够在一定程度上抵消这种影响。

    总的来说、除非满足以下条件、否则我不建议这样做:

    • 外部失调输入具有非常高的阻抗、
    • 您将使用具有带宽的运算放大器缓冲器来消除任何电流负载影响。

    此致、
    伊袋