主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
您可以对此提供帮助吗? 我们的客户有关于 F280049C 的一些问题。
背景:
我最初的引导加载程序基于28035和2806的架构、每次我写入闪存时、都是写入1个字节。
当我将 TMS320280049C 用于引导加载程序时、TI 软件库中显示的示例是:在写入闪存时、它被以一组8个字节写入。
我已查看手册、280049闪存最小写入为4个字节。
我的问题是:
如果280049一次写入4个字节、但 HEX2000 .exe 将.out 文件转换为.A00文件无法按组满足4个字节、该怎么办? 最后一组小于4字节的数据组会怎样?
此外、我还想看看我是否可以每次写入1个字节? 这样我就不需要更改软件架构。
感谢您的回复!