This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:F2800137运行 TIDM02008状态机崩溃问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1269546/tms320f2800137-f2800137-running-tidm02008-state-machine-crash-problem

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: SFRA

您好!

当在自行开发的 TMS320F2800137控制板上运行 PFC 代码(TIDM02008)并执行任务 A1时、下图中会发生崩溃(如果不执行 A1、就不会发生崩溃);

程序被困在这里的死区环路中、

抱歉、F2800137无法执行该函数吗? 此函数的具体用途是什么? 对总体控制有什么影响? 如果它只是一个状态机、它是否可以被阻止而不被使用? 如果必须使用它、如何修改配置以适应 TMS320F2800137?

谢谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yong

    我不确定 TIDM2008是否可以与  TMS320F2800137配合使用、因为它的 RAM 比 F28004x 器件更低。 出现 interrupt_illegalOperationHandler 错误的原因可能有多种。 其中一项是未正确配置 linkercmd 文件。  

    SFRA 是可用于控制设计的软件频率响应。 如果您在电路板上没有进行任何更改/您不需要更改控制器参数、您可以忽略此函数的执行。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,我看到了,谢谢