This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-SDRAM:EP 数据和地址线可交换

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1269614/tms320f28377d-ep-sdram-data-and-address-lines-swappable

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

大家好!

Karthi、我正在使用 SDRAM 芯片(器件型号  AS4C1M16S-6TIN)、

使用的 MCU 是 TMS320F28377DPTPEP、

我是否可以交换直接路由的数据线路? 也适用于地址线。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthikeyan、

    我假设您使用 EMIF 将数据传输到 SDRAM 芯片; 为了直接路由、交换数据线意味着什么? 对于如何使用 EMIF 的数据/地址线访问 SDRAM 芯片、是否有一些直观的表示? 这将帮助我更好地了解您想要实现的目标。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthi,

      请向我们发送您提议执行的操作的示意图。 您不必发送整个原理图。 MCU 和 SDRAM 芯片之间的所有连接就足够了。