This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:HRCALPRD 是否所有 eCAP 模块都是通用的?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271874/tms320f280025c-should-hrcalprd-be-common-for-all-the-ecap-modules

器件型号:TMS320F280025C

您好!

在 TRM: TMS320F28002x 实时微控制器技术参考手册(修订版 B)中

第2055页、HRCTL 寄存器:CALIBSTART 位。  此位在 HRCAP_REGS 结构下定义。 这特别适用于 HRCap3Regs。

1.如果我有多个启用高分辨率模式的 eCAP 模块:两个都是 eCAP6和 eCAP7 (对于28004x)。 是否需要为每个模块单独开始校准?

对这些位的怀疑类似: HRINTEN.CALIBDONE、HRINTEN.CALPRDCHKSTS 、HRCALPRD.PRD、 HRSYSCLKCAP、HRCLKCAP 。

2.比例因子应该为所有使用高分辨率捕捉的 eCAP 模块共用,对吗?

此致、

阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    wenlong zhu 说:
    1. 如果我有多个启用了高分辨率模式的 eCAP 模块:两个都是 eCAP6和 eCAP7 (对于28004x)。 是否需要为每个模块单独开始校准?

    是的、您将需要开始对每个 eCAP6/7进行校准。

    2.比例因子应该为所有使用高分辨率捕捉的 eCAP 模块共用,对吗?

    [/报价]

    对于与高分辨率捕捉一同使用的 eCAP6/7、比例因子应该不同。

    此致!

    mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比例因子值取决于 HRFLG.CALIBDONE、HRFLG.CALPRDCHKSTS、HRCALPRD.PRD、 HRSYSCLKCAP、HRCLKCAP 。 如果这些位是特定于模块的、那么比例因子对所有模块是通用的吗?

    此致、

    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    抱歉、每个模块的比例因子都不同、而每个 eCAP6/7则不同。 我修改了原来的帖子。 您正确地说、每个 HRCAP 的比例因子都不同。

    此致!

    马瑞安