请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 您好 Gurus:
我想知道 MCU 断电时 GPIO 前的阻抗。
我有应用需要将两个 C2000器件连接在一起、一个使用 GPIO32、该 引脚也可用作引导模式选择引脚。
为了防止未定义的引导行为、我需要知道状态/阻抗、或者它是开漏还是其他情况。
我知道的唯一一点是、在上电期间、所有 GPIO 均为高阻抗状态、但在上电前没有有关该状态的信息。
谢谢,最好的泳池