器件型号:TMDSSOLARUINVKIT
您好、TI 团队。
我对 TMDSSOLARUINVKIT 项目中的保护机制有疑问、想更好地了解该问题。
如何在 GPIO 设置中配置 TZ1、TZ2、TZ3信号。 尤其是在 ePWM1和 ePWM2模块中用作故障信号的 TZ2。
SolarMicroInv-Main.c 文件:
EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 0x1; EPwm2Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 0x1;
但在 SolarMicroInv-DevInit_F2803x.c 中、我发现了:
// GPIO-16 - PIN FUNCTION = TZ2 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 3; // 0=GPIO, 1=SPISIMO-A, 2=Resv, 3=TZ2
2.控制 DC-DC 反激式逆变器的 ePWM3模块具有源为 Comp3的 OST 配置。 我有一个关于 COMP3的问题。 如何连接来自 ADC 的信号? 它是直接连接的吗? 我的意思是 COMP3A 和 ADC6是同一个 GPIO、它表示 PV 电流。