This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:将 RAM 更改为闪存

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275459/tms320f2800157-changing-to-ram-to-flash-memory

器件型号:TMS320F2800157

团队、您好!

我们正在开发 TI Launchpad F280015x。 连接 TI 驱动器板和 LaunchPad 时、我们提出了以下查询。

我们已在 TI Launch Pad 上使用并测试了所有 BSW 模块。

它按我们的预期工作、但代码存储在 RAM 位置。 当 我更改为 RAM 至闪存存储器时、我们面临错误、ISR 涉及 BSW 代码。

可向我们建议在微控制器存储器段上设置的任何工具设置或配置。

谢谢。此致、

TPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PremKumar:

    您能否发送错误的快照?

    此外、请查看 以下常见问题解答、看看它是否有帮助:  

    如何将应用程序从 RAM 配置修改为闪存配置?: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/878674 

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    感谢您的答复。

    请找到错误的附件。

    谢谢。此致、

    TPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PremKumar:

    为了从 RAM 构建更改为闪存构建、你对项目做了哪些改变?

    上面的错误表示找不到 uart_functions.h -它并未说明任何有关闪存构建的内容。

    您是否浏览过我提到的常见问题解答?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我在 RAM 构建中配置了 UART 函数、

    我没有修改任何项目更改。 只需从 RAM 更改为闪存。

    我收到此错误

    我将按照您提到的步骤操作。

    谢谢。此致、

    Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PremKumar:

    我尝试将 RAM 编译更改为闪存编译(以及 LaunchXL_Flash)、没有遇到任何问题。  我成功编译了该项目。   请确保在工程中适当包含所需的头文件。

    谢谢。此致、

    瓦姆西