主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我将通过 EP 引脚在我们的定制电路板上使用具有 TMS320F28035-JTAG 的 XDS110调试探针。
我使用的是 Code Composer Studio 版本:12.2.0.00009。
我已经使用调试器成功进行了3-4周的开发、没有任何问题。
一切都很顺利、突然、我现在无法将任何程序加载到板上。
尝试调试基于 RAM 的应用程序时、收到以下错误消息:
C28xx:GEL 输出:
器件校准未完成、检查器件是否解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
器件校准未完成、检查器件是否解锁并重新校准。C28xx:文件加载程序:验证失败:地址0x008000@程序不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C28xx:GEL:file:C:\ARA65_Software\TCCS_TCCS_TEST_Projects\I2C\Debug\Example_2803xI2C_EEPROM.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
在尝试调试基于闪存的应用程序时、我收到以下错误消息:
C28xx:GEL 输出:
器件校准未完成、检查器件是否解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
器件校准未完成、检查器件是否解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:器件被锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx:GEL:文件:C:\ARA65_Software\TCCS_TCCS_TEST_Projects\CLA_C_Examples\Debug\TCC.out:加载失败。
测试连接成功、输出如下;
[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\jb7356\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1220\0\0\BrdNat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2022年11月28日"。
库构建时间为"16:30:46"。
库软件包版本为"9.10.0.00080"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------
通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试已成功。
-------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试已成功。
[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]
重启、重新启动 PC、重新连接 XDS110都没有帮助或更改任何内容。
_________________________________
我运行 UniFlash v8.2.0.4220并点击"解锁"后得到"
-乔