请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我想将 LCD JHD 162A 与 LanchXl F280025c 板连接、因为我想让 code..ca您提供代码?
以及如何配置 F280025c 板中的引脚...对于这一点、可以提供任何 PDF?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将 LCD JHD 162A 与 LanchXl F280025c 板连接、因为我想让 code..ca您提供代码?
以及如何配置 F280025c 板中的引脚...对于这一点、可以提供任何 PDF?
您好!
我们没有任何用于 JHD 162A 的软件示例或驱动程序。 您必须使用我们的 C2000WARE 示例作为起点来开发自己的应用。
此致!
凯文
编辑:这可能有用、但不是 TI 提供的指南: https://embedjournal.com/interfacing-16x2-character-lcd-with-c2000-launchpad/