请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02010 您好、
客户正在针对压缩机+风扇项目在 TIDA-02010上评估我们的 F2800137。 以下是德州仪器的问题: HAL_setupPWMsPhaseShift (HAL_Handle handle):
- 为什么每个 objMtr 都增加2个、如下所示? 这些代码和值是如何产生的? 如果没有移位、而是针对 shiftMtr2、将会发生什么情况?
非常感谢您的友好帮助!
乔伊斯