数据表的第45页表5-10中没有内容
VREFHI 连接至 VDDA (仅在应用中未使用 ADC 时适用)
但6.14.3.2.1 ADC 操作注意事项显示了 VREFHI、对于外部基准、该范围的最大 VDDA 为
为什么数据表中显示无法使用与 ADC 外部基准相同的电源为芯片供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表的第45页表5-10中没有内容
VREFHI 连接至 VDDA (仅在应用中未使用 ADC 时适用)
但6.14.3.2.1 ADC 操作注意事项显示了 VREFHI、对于外部基准、该范围的最大 VDDA 为
为什么数据表中显示无法使用与 ADC 外部基准相同的电源为芯片供电?
您好 Ben
我们计划使用大约3.3V 的外部稳压电源为微型系统供电、并 将相同的3.3V 电源和接地连接到一对串联电阻。

数据表指出、该基准可配置为在内部连接到3.3V–不过、看起来好像这实际上是一个内部3.3V 带隙基准、而不是 VDDA 电源。
这不是我们想要的–虽然3.3V 带隙基准将给出一个更加准确的绝对 ADC 测量值 电压 我们关心的是输入端的 比率 ,如果为电阻器对供电的电压与 ADC 的电压基准不同,这将不准确。