This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:FatFS 示例以及如何正确使用它

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279060/tms320f28p650dk-fatfs-example-and-how-to-start-using-it-properly

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!  

我安装了最新的 C2000ware 和最新的 CCS。   现在、我想测试 FATFS  、但无法找到文档和入门指南  

请 courdl,你好建议我 最好的步骤采取-->加载编译和测试?

谢谢!  

Br
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    FATFS 库示例位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\sdspi。  SD 卡必须  使用 SPI 与 TMS320F28P650DK 连接。  它会在 SD 卡的文件系统中创建一个新文件。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth  

    我看到了 示例 ,但请我看一些有关可用命令和如何使用 FatFs 的指导 。  在 C2000ware 或 shoudl 中是否有任何我使用 FatFs 社区文档?   

    谢谢!  

    Br

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,  

    关于 FatFs,C2000Ware 中提供了一个链接,您可以参阅  /utilities/third_party/usb/fatfs/docs/00index_e.html

    此致

    西达尔特