This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正(PFC)

Guru**** 2567975 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278848/ccs-tms320f28379d-vienna-rectifier-based-three-phase-power-factor-correction-pfc

主题中讨论的其他器件:TIDM-1000C2000WARE

尊敬的 TI 团队:

我非常有兴趣了解 TIDM-1000 Vienna 整流器 PFC 中采用的方法和技术、并且我认为您在该领域的专业知识将非常宝贵。  如果您能提供一些关于在 TIDM-1000中 Vienna 整流器的闭环控制中具体实现了哪些控制技术的信息或见解、这将对我的实现和对主题的理解非常有帮助。

谢谢、此致

C.S.Balasubrahmanyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balasubrahmanyam,  

    请 参阅我们的 用户指南、其中进行了说明。  

    对于闭环、我们已经执行了 PI 控制(具有前馈)。 要了解如何 从 C2000ware 中的以下位置下载软件实施、请访问:TI\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_SDK_4_04_00_00\solutions\TIDM_1000

    它针对您选择的 C2000器件同时具有电源套件和非电源套件版本。 非功率套件版本代码将为用户友好型代码、能够灵活地修改 控制实现。  

    如果有具体的问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balasubrahmanyam,

    由于不活动而关闭此线程。 如果需要任何进一步的支持、请创建另一个主题。

    谢谢。此致、

    乌坦姆