请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 大家好、
我为我们的客户提出这个问题:
项目: universal_motorcontrol_lab_f28002x
控制方法: 无传感器; 固定速度为4200RPM (3个极对、210Hz); 将 USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A 参数设置为183 (即相电流峰-峰值366A)。
将 USER_M1_MAX_VS_MAG_PU 参数设置为0.5 (SPWM)并加载电机。 当电源电流(IDC)上升至大约25A 时、电机转速开始降低(此时速度约为4000RPM (200Hz)、无法保持在4200RPM (210Hz)。 此时的负载非常小、显然无法满足需求。
有没有办法改善这一现象? 我希望当电源电流大约为60A 时、它可以开始降低。
--
谢谢、此致
耶鲁