This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:用于 CPU 选择的 DevCfgRegs

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283212/tms320f28p650dk-devcfgregs-for-cpu-selection

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

CPU1和 CPU2均可访问 DevCfgRegs。 例如:  

在 CPU1中、我有 DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.ePWM1 = 1 ->这意味着访问使用 CPU2

CPU2中的同一寄存器显示为  DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.ePWM1 = 0 ->这意味着访问是通过 CPU1进行的。 在这种情况下、哪个内核可以访问?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    最后一个外设分配将确定哪个内核具有写入访问权限。  在上述情况下、我假设  DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.ePWM1 = 1首先发生、然后 DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.ePWM1  = 0执行。  在这种情况下、CPU1将具有对 EPWM1寄存器的写访问权限。

    此致、

    约瑟夫