This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:需要 UART 示例代码和 CAN 示例代码

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1, BQ79600-Q1, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282217/launchxl-f28379d-required-the-uart-sample-code-and-can-sample-code

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1、BQ79656-Q1 C2000WARE

我们需要使用 BQ79600-Q1 (桥接器件)和 BQ79656-Q1 (电池监控器件4)来实现 BMS。 主控制器使用 C2000 (F28379D)。  

我们需要在79600和 F28379D 之间实现 UART 通信、并从中将 CAN 传输到其他器件。

您能否提供用于 BQ79600的 F28379D 的 UART 示例代码。

谢谢。此致、  

Abhaya Raj Mishra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhaya:

    感谢您的提问。

    C28x 器件没有特定于与 BQ79600一起使用的示例代码。 如果 BQ79600具有适用于其他微控制器的示例代码、则可以使用该示例代码在 C28x 器件上创建您自己的类似代码。 但是 C28x 没有您要求的已经创建的内容。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里有任何其他示例代码仅用于 UATR (SCI)和 CAN 用于 F28379D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhaya:

    最新的 C2000Ware 示例中包含示例代码:

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    此致、

    文斯