请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1、BQ79656-Q1 、 C2000WARE
我们需要使用 BQ79600-Q1 (桥接器件)和 BQ79656-Q1 (电池监控器件4)来实现 BMS。 主控制器使用 C2000 (F28379D)。
我们需要在79600和 F28379D 之间实现 UART 通信、并从中将 CAN 传输到其他器件。
您能否提供用于 BQ79600的 F28379D 的 UART 示例代码。
谢谢。此致、
Abhaya Raj Mishra