This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] G3-PLC 加密

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281870/g3-plc-encryption

您好:

`s 使用的是德州仪器(TI)的  微控制器中提供的 G3-PLC 解决方案。

我们需要嗅探这些帧、但由于我们不使用任何加密密钥对用作基节点的 PLC 调制解调器进行配置、因此会对这些帧进行加密。 服务节点均未配置任何密钥,但它们已正确解密帧。

在自举协议中、我们没有看到向服务节点发送任何 GMK 的任何帧。

是否有任何默认密钥正在应用,尽管在启动时未配置中?

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、

    感谢您联系德州仪器、抱歉我们一方的初始答复出现延迟。

    从2017年起、TI 未主动为 G3-PLC 套件维护或提供软件支持。  我们有第三方 Vanteon Wireless 解决方案、它可以访问所有关联的硬件和软件配套资料、可以满足任何持续支持需求。

    如果需要访问数据集中器或调制解调器软件的源代码、我可以根据需要提供下载选项。

    此致、
    马修·佩特