This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在 CCS 中合并两个图形

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283274/tms320f28335-combining-two-graphs-in-ccs

器件型号:TMS320F28335

您好

我正在绘制两个变量(假设:REF 和 PID_OUT)。 我通过使用鼠标右键操作、使用 Graph (单次)选项来绘制两个变量。 我在两个单独的单时间窗口(选项卡)上看到两个图。 我无法在一个窗口中绘制两个图形。 我需要在一个单时间窗口中组合这两个图形。  

请根据相关建议

谢谢

此致

阿尔萨兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arsalan:

    现有的 CCS 图不支持该功能、我们希望 将来能通过 CCS Theia 中的图支持该功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    好的,谢谢

    阿尔萨兰