This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关 TIDM-BIDIR-400-12微控制器电路板的问题

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, TMS320F28035, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284539/tidm-bidir-400-12-questions-about-the-microcontroller-board-of-tidm-bidir-400-12

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035controlSUITE

大家好、团队成员:

我想了解一下参考设计"TIDM-BIDIR-400-12 "。

网站 www.ti.com/.../TIDM-BIDIR-400-12上提供了以下有关上述转换器的设计材料、我将通过实验制造这款转换器。 但是、我假设基于 TMS320F28035且位于照片中、影片中的微控制器电路板未包含在物料清单中。

因此、我想知道微控制器电路板是否有售。 如果销售、我想知道微控制器板的器件型号。

感谢您的全力支持。

此致、
Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    您说得对、此参考设计的 controlCARD 未包含在 BOM 中。 下面的链接适用于 controlCARD、但您可以看到它目前缺货。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您回答我的问题。 您的信息正是我所需要的、根据我的调查、我认为我可以获取 controlCARD。

     

    顺便说一下、我想知道以下其他信息。

     

    1. 必须写入到转换器上的 controlCARD 的程序文件的名称
    2. 上述程序文件保存的目录
    3. 我为将程序写入 controlCARD、器件型号和制造商所需的仪器
    4. 将程序写入 controlCARD 的方法

     

    如果您有关于上述内容的信息、我希望您分享。

     

    感谢您的全力支持。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi、

    这些详细信息包含在  TIDM-BIDIR-400-12的设计指南中。

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiduai7

    软件本身位于我们的 controlSUITE 包中。

    https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您回答我的问题并分享相关材料的链接。

     

    我会确认它们。

     

    万分感谢。

     

    此致、

    Takumi