尊敬的 TI 团队:
我正在将 DRV830x-HC-C2-KIT 用于我们的电机。
使用 motorware_1_01_00_18完成电机调优实验解决方案:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs。
调优后、电机在 LAB5 b 下正常运行。
对于定制构建硬件、我们运行相同的 BLDC 电机和 user.h 参数。
但是、当我们尝试通过电机驱动器硬件运行电机时、这会带来问题。 (做振动、不跑)
下面是我们已经更新到库中的硬件的更改。
1.电源分压器为5.1K 低侧、100K 高侧
计算的满量程相电压。
#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (68)
2.电流检测电阻值(500uOhm)
计算得出的满量程电流。
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (66)
2.相位检测处的 RC 滤波器 (高侧95.3K、低侧4.99K)
计算出的电压滤波器极点值
#define USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz (335.648)